This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104-Q1:为I2C使用上拉电阻器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104-Q1, TXS0102-Q1, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/664711/txb0104-q1-using-pulled-up-resister-for-i2c

部件号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他部件: TXS0102-Q1LSF0204

大家好,

我们 希望 将TXB0104-Q1用于I2C。

我知道TXS0102-Q1推荐用于I2C,但TXS0102-Q1的VIH和VIL不符合我们的规范。

由于我们需要I2C的双向电平转换器,因此4ch产品是最好的。

由于LSF 0108-Q1是8通道产品,我认为TXB 0104-Q1最好用于双向电平转换器中的I2C。

我想判断是否可以将TXB0104-Q1用于我们的目的。

特此说明,数据表中建议使用大于50k欧姆的任何外部上拉或下拉电阻器。

我 认为这种限制是由于驾驶性能,将影响VOH和VHL。

如果上拉电阻器为30k欧姆,VOH和VOL将符合我们的规格。

如果VOH,VOL满足我们系统的要求,是否可以与50kΩ Ω 以下的上拉电阻器配合使用?

请告诉我是否有其他限制和检查点。

此致,

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通崎市

    请浏览有关上拉电阻器对TXS和TXB设备的影响的应用说明。
    www.ti.com/.../scea054.pdf
    如果下拉电阻器适用于满足接收器设备VOH VOL要求的应用,则您可以使用该设备。

    出于我的好奇心,您是否知道何时会出现生产增长? 如果我们可以在确认后发布-Q1版本,那么您可以考虑使用LSF0204商业版本的时间表是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas San,您好!

    感谢您的支持。
    我会检查它是否能满足系统要求。

    我们的日程安排很紧。
    感谢您的提议,但至少在今年3月需要CS样本。

    此致,
    Tomoaki Yoshida