请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TXB0104-Q1 主题中讨论的其他部件: TXS0102-Q1, LSF0204
大家好,
我们 希望 将TXB0104-Q1用于I2C。
我知道TXS0102-Q1推荐用于I2C,但TXS0102-Q1的VIH和VIL不符合我们的规范。
由于我们需要I2C的双向电平转换器,因此4ch产品是最好的。
由于LSF 0108-Q1是8通道产品,我认为TXB 0104-Q1最好用于双向电平转换器中的I2C。
我想判断是否可以将TXB0104-Q1用于我们的目的。
特此说明,数据表中建议使用大于50k欧姆的任何外部上拉或下拉电阻器。
我 认为这种限制是由于驾驶性能,将影响VOH和VHL。
如果上拉电阻器为30k欧姆,VOH和VOL将符合我们的规格。
如果VOH,VOL满足我们系统的要求,是否可以与50kΩ Ω 以下的上拉电阻器配合使用?
请告诉我是否有其他限制和检查点。
此致,
Tomoaki Yoshida