This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT74Q-Q1:高增量ICC

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT74Q-Q1, SN74HCT74, SN74AHC74Q-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/662584/sn74ahct74q-q1-high-delta-icc

部件号:SN74AHCT74Q-Q1
主题中讨论的其他部件: SN74HCT74SN74AHC74Q-Q1

您好,

我对SN74AHCT74Q-Q1的电源电流有疑问。

(1)
我们的客户使用SN74AHCT74Q-Q1更换TC7WT74FU (Toshiba)。
然后,东芝器件的电源电流增加了0.8mA。
我们想到了增量ICC规范的原因。
它们使用Vcc=5V和Vin =3.3V。

请您告诉我这个增量ICC的机制是什么?

(2)
其它设备的规格为delta ICC (例如SN74HCT74)。 但规格不同。
请告诉我这一差异原因吗?

(3)
是否有任何其它设备的ICC规格低于Sn74AHCT74Q-Q1。

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,柳枝山,
    (1)您回答正确。 输入电压为3.3V,您可以注意到dIcc值是通过3.4V的输入指定的。 这种增加的电流是由于同时打开两个输入FET而产生的直通电流造成的。

    (2)每个设备都单独指定。 规格取决于设计。

    (3)不建议将3.3V输入直接输入到5V设备(这将始终消耗额外的电流)。 我建议添加双电源转换器,如LVC1T45,LVC2T45或LVC8T45,以节省电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    能否告诉我两个输入FET同时打开的原因?
    3.3V输入高于器件的VIH。
    我认为当输入电压介于VIL和VIH之间时,会发生通气。

    此致,
    柳枝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryiji-san,

    我不想解释MOSFET的工作原理,而是给出一个非常简短的答案: 数据表中专门测量了MOSFET的工作原理:

    请注意,测试条件显示一个输入电压为3.4V,测得的电源电流(最大值)为1.5mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys San,您好!

    感谢您的回复。
    我知道数据表中有delta ICC规格。

    我认为有些设备具有增量ICC规格,有些设备没有增量ICC规格。
    事实上,没有delta ICC规范的器件将不会像SN74AHCT74Q-Q1那样具有高ICC。
    例如,SN74AHC74Q-Q1没有delta ICC规格。

    这些设备具有不同的VIH/VIL规格。
    SN74AHCT74Q-Q1在5V Vcc上具有2V (最小)的VIH规格。
    但是,SN74AHC74Q-Q1在5V Vcc上具有不同的VIH规格。

    我认为这就是这种增量ICC规格的原因。
    我认为这个阈值电压是基于FET的特性。
    因此,我想知道MOSFET是如何运作的。

    此致,
    柳枝
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,柳枝山,

    很抱歉,我之前没有时间完整回答您的问题-昨天我很忙。  我今天将尽力回答全部问题。

    CMOS器件在器件的每个阶段使用一对互补FET,如下所述:  

    大多数逻辑器件的输入只是CMOS反向器件,通常使用以下精确电路:

    在此阶段之后将会有额外的CMOS电路,但这是了解为什么输入电压不正确,输入电流如此之大的关键。

    我假设您是一名工程师,并且知道MOSFET的一般工作原理(如果不是,这将成为_非常_长的帖子!)。  下面是我使用的快速提醒表:

    请记住,V_GS控制打开nFET的程度,V_SG控制打开PFET的程度。 如果输入非常接近Vcc,则PFET将关闭,因为V_SG = Vcc - Vcc = 0V。 同样,当输入为0V时,nFET将关闭,因为V_GS = 0V - 0V = 0V。

    下图显示了典型CMOS输入(理想)的输入特性:

    您可以在左上角看到,当输入接近0伏时,MP FET打开,Mn FET关闭,这导致消耗的电流极少。

    同样,当输入非常接近Vcc时,MP关闭,Mn打开,这会导致消耗的电流非常少。

    顶部和底部图沿x轴对齐,以便两者都显示输入电压的匹配扫描。  接近输入电压Vcc/2的红色高亮区域显示了由于电流直射而产生的预期电流峰值。

    此直通电流是由MP和Mn同时打开引起的,当前路径如下所示:

    如果我可以提供进一步的帮助,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Emrys San,

    感谢您的支持。 我了解您的情况。
    如果我收到客户的任何问题,我可以再次询问。

    此致,
    柳枝