请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74LVC125A 输出引脚是否可以安全地被拉至低于5V的VCC以外的电压? 我特别担心输出信号会被拉,因为我打算将它用作漏极开路设备(将输入引脚接地并使用输出使能引脚控制输出)。 当缓冲器尚未通电时,上拉电阻器是否会返回SN74LVC125A的Vcc?
在一个相关的注释中,我希望在此配置中 ,我只能获得GND或高阻抗的输出,但我认为,当缓冲器的电源接通时,输出正在被主动驱动到高电阻。 但它可能来自不同的来源。