This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:电源定序和输出引脚

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/662875/sn74lvc125a-power-supply-sequencing-and-the-output-pins

部件号:SN74LVC125A

输出引脚是否可以安全地被拉至低于5V的VCC以外的电压?  我特别担心输出信号会被拉,因为我打算将它用作漏极开路设备(将输入引脚接地并使用输出使能引脚控制输出)。  当缓冲器尚未通电时,上拉电阻器是否会返回SN74LVC125A的Vcc?

在一个相关的注释中,我希望在此配置中 ,我只能获得GND或高阻抗的输出,但我认为,当缓冲器的电源接通时,输出正在被主动驱动到高电阻。 但它可能来自不同的来源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Josh:
    此器件输出电压的绝对最大额定值是Vcc + 0.5V,因此在缓冲器电源关闭的情况下打开上拉电源将违反ABS最大值(并且可能会为导轨提供备用电源)。

    为了确保输出以高阻抗启动,应在通电过程中通过上拉将OE引脚连接到Vcc (直至其可由系统控制器驱动)。