This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:SPI电平转换(1.8V->3.3V)问题,带长印刷电路板跟踪(100 cm)

Guru**** 2552510 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104, LSF0204, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/661774/txb0104-spi-level-shifting-1-8v--3-3v-issue-with-long-pcb-trace-100cm

部件号:TXB0104
主题中讨论的其他部件: LSF0204SN74AVC4T774

您好,

我目前正在使用TXB0104来转换1.8V MCU SPI --> 3.3V SPI (BeagleBone)

MCU-SLAVE (1.8V)-<> TXB0104 <!-------------------- <> BeagleBone主控(3.3V)

当我使用短引线(SPI)时,我得到了10MHz 20 cm ,没有任何问题。

当我使用具有~Ω 100 cm 迹线(10 mil)的PCB时,miso线(方向为1.8V至3.3V)没有信号。 MOSI,CLK,CS线路(3.3V至1.8V)工作正常。

另一个事实-

  1. 100kHz SPI工作至80 cm
  2. 10MHz SPI也可工作至40 cm

我的问题- LSF0204是否会帮助100 cm 跟踪? 还是某种上拉/下拉?

谢谢!

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:
    我已请我们的翻译专家查看您的帖子。 他应该很快回来跟你在一起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael,

    是否没有信号或信号降级? 是否可以使TXB更接近BeagleBone? TXB对加载上限(<70pF)有限制,而且迹线长度必须保持较短,以使反射波延迟小于OneShot时间。
    LSF是一种无源转换器,它使用外部电阻器来获得所需的电压。 它受RC时间常数的限制,以获得最终值。
    建议在UP翻译过程中使LSF更接近目标。
    您还可以考虑使用SN74AVC4T774,它是SPI通信的理想选择;具有单独的方向引脚和缓冲,用于长电容跟踪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas,

    我有一个可以在1.8V电压下工作的IOT设备,而在它上我有TXB0104,它不能安装在靠近BeagleBone的地方。 BeagleBone可像对接一样从IOT设备下载数据

    我想使用LSF,因为它的占地面积与TXB (UQFN12)相同,我已经生产了PCB。 LSF能否提高性能?

    对于我的下一个版本,我将使用SN74AVC4T774

    谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用LSF,但是,您需要外部上拉电阻器进行转换。 我希望您有PCB中的占位符。

     

    除上述建议外,还有一款针对SPI缓冲或电平转换进行了优化的新发布器件:

    https://www.ti.com/product/TXU0304 

    https://www.ti.com/product/TXU0304-Q1 

    它可以支持1.1 至5.5V电源配置,并可在两个VCC轨上共享电源进行缓冲,或在每个VCCA和VCCB上为电平转换SPI接口提供不同的电源。

    对于低至0.65V的低电压应用,您还可以考虑以下器件,这些器件可配置为SPI接口方向性

    https://www.ti.com/product/SN74AXC4T774 

    https://www.ti.com/product/SN74AXC4T774-Q1 

    有关按接口(如SPI,UART等)对电平转换设备的最新建议,请参阅以下常见问题:
    是否为行业标准接口(如GPIO,SPI,UART,I2C,MDIO, RGMII,I2S等?