主题中讨论的其他部件: LSF0204, SN74AVC4T774
您好,
我目前正在使用TXB0104来转换1.8V MCU SPI --> 3.3V SPI (BeagleBone)
MCU-SLAVE (1.8V)-<> TXB0104 <!-------------------- <> BeagleBone主控(3.3V)
当我使用短引线(SPI)时,我得到了10MHz 20 cm ,没有任何问题。
当我使用具有~Ω 100 cm 迹线(10 mil)的PCB时,miso线(方向为1.8V至3.3V)没有信号。 MOSI,CLK,CS线路(3.3V至1.8V)工作正常。
另一个事实-
- 100kHz SPI工作至80 cm
- 10MHz SPI也可工作至40 cm
我的问题- LSF0204是否会帮助100 cm 跟踪? 还是某种上拉/下拉?
谢谢!
Michael