This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AXC1T45:50MHz信号缓冲器的建议

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G125, SN74LVC1G17, SN74AUP1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1092930/sn74axc1t45-recommendation-for-buffer-for-50mhz-signal

部件号:SN74AXC1T45
主题中讨论的其他部件:SN74AHC1G125SN74LVC1G17SN74AUP1G17

您好,
我的50MHz时钟有问题(振幅抖动)。
可以通过在时钟信号中添加缓冲区来解决此问题。

我们使用 SN74AXC1T45DCKR进行测试,但它已缺货。

是否有人推荐备用部件? 它是一个3.3V信号,我们需要非反相和单通道。
有这么多选择,我 很难选择正确的选择。

首选SOT-23封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缓冲器和转换器具有不同的引脚。

    可能的替代产品为SN74AUP1G17,SN74AHC1G125或SN74LVC1G17,具体取决于您需要的驱动强度。