Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G125, SN74LVC1G17, SN74AUP1G17
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74AXC1T45 主题中讨论的其他部件:SN74AHC1G125, SN74LVC1G17, SN74AUP1G17
您好,
我的50MHz时钟有问题(振幅抖动)。
可以通过在时钟信号中添加缓冲区来解决此问题。
我们使用 SN74AXC1T45DCKR进行测试,但它已缺货。
是否有人推荐备用部件? 它是一个3.3V信号,我们需要非反相和单通道。
有这么多选择,我 很难选择正确的选择。
首选SOT-23封装。