This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108-Q1:LSF0108连接,带Vref_B和EN

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/569412/lsf0108-q1-lsf0108-connection-b-w-vref_b-and-en

部件号:LSF0108-Q1
主题中讨论的其他部件:LSF0108LSF0102

您好,

让我在下面确认一下。

根据数据表,9.2 .1.2 .1双向转换部分有以下说明

"EN输入必须连接到Vref_B"

EN引脚似乎应连接到此设备中的Vref_B。 但是,如果用户要单独控制EN功能和Vref_B,它是否可用?

如果您有将哪一个EN引脚连接到Vref_B的原因,请告诉我吗?

(例如,为了避免设备损坏。)

此致,

町田

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经研究过LSF系列(SLVA675)的电压电平转换,但这种描述也没有更好。

    不管怎样,它显示了器件的内部,而EN只是控制通过晶体管的门。 因此,您当然可以通过驱动EN低来禁用译员。

    我猜“EN输入必须连接到Vref_B”的实际含义是这样的

    • EN不能连接到Vref_A,和
    • 对于译员工作,EN必须为高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要使用此设备进行翻译,必须将EN引脚直接绑定到Vref_B引脚。  此外,在正常操作期间,必须允许此电压节点浮动--即电压由通过200kOhm电阻器的偏置电流设置,而不是由直接驱动引脚的设备设置。  以下是向此设备添加禁用功能的常用方法(此示例与LSF0102一起使用,但LSF0108功能相同,只是具有更多通道):

    您可以在上面看到,当nFET打开(CONTROL = HIGH)时,EN引脚处的电压节点被强制为低电压,但当nFET关闭时,则允许其'浮动'到相应的偏压(CONTROL = LOW)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    我的客户也有类似的问题。 根据数据表,需要一个200kOhm上拉电阻器,以便Vref_B调节EN引脚。 我的客户发布了一个直接连接到电源的Vref_B印刷电路板。 您能否详细说明这是否会导致任何问题?

    谢谢!
    Chuchen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chuchen,
    卸下200千欧上拉电阻将导致VrefA到VrefB的电流不稳,肯定会消耗大量的电源,并可能导致热故障(火灾)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那不是很好。 感谢Emrys的快速响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    总是乐于助人。 请留意我们的LSF系列培训视频。 到目前为止,我已经完成了其中的5项,并将在接下来的几周内发布整套。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户提出的另一个问题:

    看起来I2C/SPI/GPIO的1.8V侧无需上拉。 但是,对于5.0V侧,如果信号是双向的,或者如果1.8V IC向A1输出数字信号,B1将需要一个高达5.0V的拉杆。

    请确认下图。

    谢谢!

    Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    以上是否有任何更新?

    谢谢!

    Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    I2C是漏极开路标准,因此需要LSF器件两侧的上拉电阻器。 我建议在3.3V侧使用较大的值(4.7K到10k是典型值)。

    其它3.3V线路应该没有上拉电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Emrys。  您的意思是其它1.8V线路应该没有上拉电阻器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很抱歉,我没有意识到这是1.8V的向下翻译 请将Vref_A设置为1.8V,而不是3.3V,然后就像我提到的那样工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    客户还提出了几个问题:
    1. 但您可以确认,对于SPI接口,只有miso需要在5.0V侧上拉?
    2. 对于来自1.8V端的GPIO信号输出,需要在LSF器件的5.0V端将电阻器拉至5.0V?

    谢谢!
    Chuchen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这两个问题陈述都是正确的。

    在3种情况下,需要在LSF的1.8V侧上进行上拉(在1.8V至5V转换设置中)
    1. 1.8V驱动器为漏极开路。
    2. LSF设置为较低的阈值,例如1.2V。
    3. 1.8V输入具有较大的泄漏值(通常大于1uA)

    对于您在SPI和GPIO线路上的应用,我相信这些情况都不是真的,因此不需要1.8V的上拉电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很高兴地宣布,我们已正式发布了8个视频系列,详细介绍了如何使用LSF译员系列。 这些视频是称为"逻辑时刻"的新培训系列的一部分,可从以下位置获取:

    逻辑分钟

    如果我可以提供进一步的帮助,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我更新了上面的链接。 我最初发布的链接仅供内部使用-对此感到抱歉!