This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:在SN74LV123A中,1Q输出占空比降低,而时间已过

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/565940/sn74lv123a-1q-output-duty-cycle-decreased-while-time-elapsed-in-sn74lv123a

部件号:SN74LV123A

大家好,

    我的客户空气条件产品系列报告了SN74LV123ADR中的一个问题,即SN74LV123ADR的占空比随着时间的推移而降低,该问题报告在2个模块中,仅测试了3个模块。

 

硬件连接:

   SN74LV123ADR由3.3V供电,/a通过2Kohm连接到GND,/CLR通过4.64Kohm,100Hz 50 % 占空比波形输入连接到1B; 数据表描述的文本/文本和文本连接,RT = 4.64Kohm (1 % 精度),CT = 1uF (10 % 精度)

     此外,客户还将1Cext连接到GND,测试结果与之类似,1Q输出占空比降低,同时经过时间:20分钟内从48 % 降低到45 % ;

支持需求:

  1. 1Q占空比在时间过去时降低的原因;

  2. 关于应修改原理图的哪一部分以保持关税不变的评论;

此致

Benjamine2e.ti.com/.../SN74LV123ADR-duty-decreased-when-time-elapsed.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    R和C的温度系数是多少? 他们是否有老龄化规范? 电源是否稳定?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Benjamin:

    您提到通道1 1Q输出存在此问题。 客户是否也在使用通道2,但在通道2上看不到此问题?

    我相信克莱门斯会在这里提出正确的问题。

    重申:

    您能否提供R和C零部件的温度系数? 老化规格? 稳定的电源?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Benjamin:

    从您发布的示波器镜头中,我可以看到该设备在RC曲线上的正确电压下触发,因此我怀疑我们设备的内部是否存在任何问题。

    最有可能的是,装有无源组件(Rext和Cext)的板在20分钟内预热并导致漂移(我相信Clemens和Joe在他们的温度系数问题中提到了这一点)。 即使是非常好的电容器,其值也会随温度发生显著变化。

    在其设计中,是否可以物理隔离此电路的正时部件以减少其温度变化?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第二个通道有相同的问题。测试使用直流电源
    C:GRM188R71E105KA12D
    R:AF0603FR-074K64L
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题2是同样的问题
    测试用于直流调节电源
    R:RC0603FR-074K64L
    C:GRM188R71E105KA12D
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有办法在一段时间内检查主板上的温度?