This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我在SN74LVCG74初始化时遇到了一个奇怪的问题。 我有一个比较器将预设线路拉低几毫秒,而上拉电阻器将CLR线路拉高(或至少尝试将其拉高)。 但是,我看到CLR和预置位线都保持在低位,直到预置位线高。 我想知道是否有人对发生的事情有任何想法。
同样,在启动时,下拉比较器将预设行保持在较低位置几毫秒,然后将其释放。 CLR信号用一个20K电阻器被拉至5V。 但是,CLR线在预设值变高之前永远不会变高。 我最终使用CLR线路,所以我需要上拉电阻器。
任何想法都很好。
谢谢