This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC32T245:SN74AVC32T245未使用的引脚

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/566482/sn74avc32t245-sn74avc32t245-unused-pin

部件号:SN74AVC32T245

所有未使用的引脚是否应保留在VCCI或GND?

根据数据表,未使用的输入引脚必须保持在VCCI或GND,但未使用的输出引脚没有说明。

我认为对于未使用的输出引脚也是如此,因为输出引脚将通过DIR引脚状态更改为输入引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未使用的输入引脚必须固定在VCC或GND。
    未使用的输出可以打开,也可以驱动至输出本身驱动的相同值,但不能保持相反的值(这会使Vcc对GND短路,并且可能会超过额定电流)。

     如果引脚同时用作输入和输出,而您不知道其值,请使用足够大的电阻器将其连接到VCC或GND,以限制电流;使用10 kΩ 或更大电阻。 如果一种状态更有可能出现,请将电阻器连接到该电源轨,以便在这种情况下没有电流流动。
    (总线保持电路也可以工作并节省电源,但更复杂。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。 我猜未使用的输出可以连接到GND,是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在上一次的答复中,已描述了所有个案。 我不知道你的秘密电路是允许的,还是炸芯片的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,我的解释和英语很差。
    我认为我不理解"但绝不能以相反的价值来看待"的含义。
    当未使用的输入保持在GND时,未使用的输出可以连接到GND。
    我的理解是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,两个I/O都连接到GND,然后它们永远不会有错误的值,无论哪个是输入或输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我明白了。 非常感谢!