请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74AVC32T245 所有未使用的引脚是否应保留在VCCI或GND?
根据数据表,未使用的输入引脚必须保持在VCCI或GND,但未使用的输出引脚没有说明。
我认为对于未使用的输出引脚也是如此,因为输出引脚将通过DIR引脚状态更改为输入引脚。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
所有未使用的引脚是否应保留在VCCI或GND?
根据数据表,未使用的输入引脚必须保持在VCCI或GND,但未使用的输出引脚没有说明。
我认为对于未使用的输出引脚也是如此,因为输出引脚将通过DIR引脚状态更改为输入引脚。
未使用的输入引脚必须固定在VCC或GND。
未使用的输出可以打开,也可以驱动至输出本身驱动的相同值,但不能保持相反的值(这会使Vcc对GND短路,并且可能会超过额定电流)。
如果引脚同时用作输入和输出,而您不知道其值,请使用足够大的电阻器将其连接到VCC或GND,以限制电流;使用10 kΩ 或更大电阻。 如果一种状态更有可能出现,请将电阻器连接到该电源轨,以便在这种情况下没有电流流动。
(总线保持电路也可以工作并节省电源,但更复杂。)