Other Parts Discussed in Thread: CD74AC14, SN74ACT14, SN74AC14, LM393
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/568539/sn74ac14-internal-clamping-diode
部件号:SN74AC14本线程中讨论的其它部件:CD74AC14, SN74ACT14, LM393
鹿
我要使用SN74AC14或类似的CD74AC14或SN74ACT14将模拟信号转换为数字信号。
为此,我需要知道它们是否有内部夹紧二极管?
如果是,请清除,我必须使用外部串联电阻器(即 10k)输入引脚前以限制电流
所以我可以提供幅度大于+5V的输入信号(假设它是我的电源)并获得转换。
我确定74HC14D有内部夹紧二极管,但我不确定这些IC。
我希望使用AC而不是HC,因为性能更高。
谢谢
千兆位