This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AC14:内部夹紧二极管?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74AC14, SN74ACT14, SN74AC14, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/568539/sn74ac14-internal-clamping-diode

部件号:SN74AC14
本线程中讨论的其它部件:CD74AC14SN74ACT14LM393

鹿
我要使用SN74AC14或类似的CD74AC14或SN74ACT14将模拟信号转换为数字信号。

为此,我需要知道它们是否有内部夹紧二极管?
如果是,请清除,我必须使用外部串联电阻器(即 10k)输入引脚前以限制电流
所以我可以提供幅度大于+5V的输入信号(假设它是我的电源)并获得转换。

我确定74HC14D有内部夹紧二极管,但我不确定这些IC。
我希望使用AC而不是HC,因为性能更高。

谢谢
千兆位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    允许的输入电压范围(仅限于Vcc)和指定的限制输入钳电流(对于Vi > Vcc的情况)表示存在二极管。 您可以在AC或HC系列中找到此信息,但在AHC,ALVC,LVC或LV-A系列中没有。

    为什么不使用比较器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亲爱的克莱门斯。 我记得带施密特触发器的旧应用程序。 而且我认为施密特触发器带来的抖动要比比较器小。
    我必须验证是否深化了 您是否有关于信息的文档或链接参考? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    施密特触发器的最一般实施是使用比较器(具有正面反馈)。

    逻辑施密特触发器的阈值未非常精确地指定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,关于"比较器(有正面反馈)"的内容,但我不确定比较器方案的性能和电路复杂性。
    关于阈值:对,但这对我来说不是问题。
    我在这个daies中测试一个使用CD74AC14E DIP14 (6个施密特触发反相器),输入为10k的电路。 我使用其他逆变器缓冲或反转其他数字信号,并在它们之间获得相同的相位。 此方案非常简单,只需1个电阻器。 此外,CD74AC14E非常便宜。 它在1Hz到4-5MHz之间正常运行(使用粗俗的试验电路板和许多空气导线!!!):我想通过更连续的PCB和SMD技术来提高性能。 无可见抖动,我可以直接驱动100欧姆负载(50欧姆串联输出阻抗和50欧姆外部负载)。
    如果我将比较器IC用作LM393,我需要更多电阻器,我必须缓冲输出以驱动100Ohm负载,并且其切换时间约为1微秒,而不是CD74AC14 (100MHz)的10ns。
    使用像LM6181这样的高性能OpAmp (100MHz,也驱动低输出负载),我可能会获得更好的性能:它在CD74AC14上的性能相似,但非常昂贵(10倍于CD74AC14),并且只有2个设备,而不是6个。
    因此,我认为,要达到相同的目标,有许多工作要做,最初的考虑也不一样。
    无论如何,你的意见和建议对我来说是非常有趣的,我可以用我的大脑来解释。
    再次感谢,祝您度过美好的一天
    千兆位