This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0101:带负载的奇怪输出波形

Guru**** 2581085 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0101, TXB0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/568066/txs0101-strange-output-waveform-with-load

部件号:TXS0101
主题: TXB0101中讨论的其他部件

大家好,我正在使用TXS0101从5V转换 到3.3V (仅在一个方向)。

我在无负载的情况下测试了电路,并获得了以下结果:

底部信号为5V输入,上部信号为3.3V输出。 一切看起来都还可以。

然后,我使用电路板ESP-01 WiFi在针7 ( 图中为RXD)上进行了测试,并获得了以下信息:

导致此错误的原因是什么?

ESP-01和TXS0101之间未连接。  

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emiliano,您好!

    我要将此主题移至翻译论坛,以获得最佳支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Emiliano,

    我认为我们调试此问题的一个初步措施是查看您的负载(ESP-01上的GPIO3至ESP8266)是否按预期工作。 您是否可以使用函数发生器或源表将类似的信号直接应用于此负载,以确定您是否在该端获得预期的结果?

    如果负载按预期工作,则下一步可能是查看主板布局。 您是否在VCCA和VCCB引脚上安装了旁路电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用电阻齐纳配置(如图所示),设备工作正常(R = 470欧姆):

    无负载时的输入信号为:

    我通过TXB0101测试了电平转换器IC的更换,并获得以下信息。 我认为信号是正确的,但ESP-01仍不工作。

    关于电路板布局,我在VCCA上放置了两个电容器(100uF和100 nF),在VCCB上放置了一个电容器(330 nF)。 全部都是钽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Emiliano,

    看起来可能存在某种外部驱动程序或短路,这会阻止输出处的线路过低。 您能为我们澄清几件事吗? 当您使用TXB进行测试时,它是否在与故障TXS一起使用的同一电路板上? 当您探测TXS的I/O时,是否直接探测转换器的针脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它使用TXB工作,无需添加任何外部电阻器。
    我认为内部上拉电阻影响了信号。

    感谢大家的帮助!