This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:TXB0104输出驱动功能

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/567912/txb0104-txb0104-output-driving-capability

部件号:TXB0104

大家好,

我的客户使用TXB0104将SPI 3.3V信号转换为5V信号,在没有连接至5V仪表设备时,时钟信号的TXB0104输出振幅 为0V~5V,但是,当他们连接仪表设备时,时钟信号的输出振幅 降低至大约2.5V ~ 5V。 所附为原理图和输出波形。 请告知问题的根源以及如何解决此问题。 谢谢。

此致,

黄国章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Arthur:

    TXB0104设计用于驱动高阻抗负载,如果要保持音量级别,则只能提供少量uA的直流驱动电流。 您驾驶的是哪种负载?