This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:VCC波形

Guru**** 2015290 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/567220/sn74lvc125a-waveform-of-vcc

部件号:SN74LVC125A

你(们)好

我们在通电时获得了以下VCC波形(14引脚)。

通电时,OE被拉至GND。

我们是否应该避免VCC的这种状态,以便正常运行?

当通电/断电时,是否应将OE连接到VCC?

BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表建议在启动过程中将O̅E̅ 与VCC关联。 这是为了避免输出出现故障。

    如果您不在乎,可以在启动过程中保持O̅E̅ 启用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复。

    >如果您不在乎,可以在启动过程中保持启用O̅E̅。

    是的。  现在~OE已连接到GND,因此我认为~OE已启用。

    我担心此VCC波形在上升时有奇怪的步进部分。

    所以我想确认这种波形是否可能发生,并且这是正常的。

    BestRegards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有散装和高频旁路电容器?