This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102典型功耗

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/566487/txs0102-txs0102-typical-power-consumption

部件号:TXS0102

您好,先生,

数据表上没有典型功耗, 它仅列出最大值。

我们是否可以提供典型值?

客户需要它来计算其系统上的典型故障。

谢谢!

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Patrick:

    您所寻求的答案将来自电压转换/电平转换器论坛。 我已经为您移动了线程。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Patrick:

    请参阅此帖子中的答案:  


     
    只需替换数据表中您的频率和CPD,ICCA和ICCB的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aozer:

    客户正在寻找 I_STATIC的典型值。

    在数据表中,只有 I_STATIC的mA值。

    您能不能提供它?

    谢谢!

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Patrick:

    我们不指定ICCA和ICCB的典型值,而是必须使用数据表电气特性中的最大值。 只需根据您的工作电压选择值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aozer:

    请问我们是否有任何理由不指定典型值?

    谢谢!

    Patrick