This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 集成电路的功能?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/566531/functionality-of-an-integrated-circuit

主题中讨论的其他部件:TRF6903

您好,

如果这不是我的问题的正确答案,我很抱歉。  我真的不知道应该问哪里,

我需要了解所连接IC的功能。  我找不到它的数据表。 请你引导我吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TRF6903采用四路扁平封装。

    此主板和芯片的用途是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是Cisco IP电话的主板。 我不知道这款芯片是什么以及它在IP电话中的用途。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是另一个自定义芯片。 (或带有自定义标签的标准芯片。)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hupaa San,您好!

    我也在我们的数据库中找不到这个部分。 我将继续查看设备,看看我是否能找到它是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哪个软件包?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,我现在无法访问主板。但请注意下面的图像以及主板上另一个标有绿色圆圈的芯片的大小,可能会猜测我们芯片在红色圆圈内的长度。

     谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论如何,它必须有一个数据表
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 此组件是否可能是假冒组件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Samsung组件是nand闪存。
    类型:48引脚TSOP1 12 mm * 20 mm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此组件是否可能是假冒组件?

    盗版者会竭尽全力使用知名的"标准"标签,以便尽可能地销售芯片。

    您所拥有的可能正好相反:思科向TI支付了用于保密信息的真正芯片。 (但他们没有为TI省略徽标支付足够的费用;这可能是一个定制芯片。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能! 因为思科的支持团队告诉我,他们无法将产品数据表提供给任何人!