This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:应用于负电压

Guru**** 2794745 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/566722/sn74lvc1g3157-application-with-negative-voltage

部件号:SN74LVC1G3157
主题中讨论的其他部件:CD74HC4316

您好,

我从读取数据表中了解到输入信号的振幅必须在电源轨范围内(在这种情况下为0至+5V)才能通过此开关。 我有一个应用程序,其中输入信号可能是负信号,因为它是比较两个信号后的错误信号。  使用 此开关处理负输入电压的最佳解决方案是什么?  是否有具有-5V至+5V电源轨的类似开关?

提前感谢您的参与,

Sanaz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sanaz,

    您对输出有何要求? 您是否需要通过负信号?

    如果不是,一个简单的解决方案是在输入端添加一个串联电阻器,以限制通过内部钳位二极管的电流。 这样,您的正信号就会通过,低于-5V的任何电0.5 压都将被夹紧至-0.5V。

    如果您需要-5V至5V的全范围,那么我建议您查看一下CD74HC4316。

    -Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Joseph的回复。

    是的,我需要负信号才能通过,而无需夹紧。 我一定会尝试CD74HC4316。

    再次感谢,
    Sanaz