Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4316
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74LVC1G3157 主题中讨论的其他部件:CD74HC4316
您好,
我从读取数据表中了解到输入信号的振幅必须在电源轨范围内(在这种情况下为0至+5V)才能通过此开关。 我有一个应用程序,其中输入信号可能是负信号,因为它是比较两个信号后的错误信号。 使用 此开关处理负输入电压的最佳解决方案是什么? 是否有具有-5V至+5V电源轨的类似开关?
提前感谢您的参与,
Sanaz