This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 当SN74LVC1G07关闭电源时,输出具有接地约束

Guru**** 2788405 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07, SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/591274/when-sn74lvc1g07-power-off-the-output-have-ground-bound

主题中讨论的其它部件:SN74LVC1G07SN74LVC1G17

尊敬的团队:

 我们的客户使用 了SN74LVC1G07,但在关闭电源时,输出时似乎受到声波束缚。

如下所示为其电路和波形。 第二张图片是放大图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    四个输入测量什么? 哪个电源已关闭? 是否真的没有去耦电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的Ladish:
    四路输入测量:示波器4颜色信号波形(P3V3STBY,P3V3,FM_M2_SSD_PEDET,FM_sSATA_PCIe_M2_SEL)。 两个电源都关闭时出现问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,我忽略了这些标签。

    此设备的Ioff功能在电源关闭时工作。 但是,此设备的电源是P3V3_STBY,它保持正常。

    关闭P3V3仅影响输入信号,在上述缓慢衰减的情况下,输入信号违反输入转换下降时间(SN74LVC1G07数据表的表6.3 中的 Δt Ω/Δv Ω)。 执行此操作时,预计会发生振荡;请参见 Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (SCBA004)

    您应该将缓冲器连接到始终先关闭的电源。 如果不可能,请使用带施密特触发器输入的缓冲器(例如,带推/拉输出的SN74LVC1G17)。