Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07, SN74LVC1G17
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其它部件:SN74LVC1G07, SN74LVC1G17尊敬的团队:
我们的客户使用 了SN74LVC1G07,但在关闭电源时,输出时似乎受到声波束缚。
如下所示为其电路和波形。 第二张图片是放大图片。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07, SN74LVC1G17
尊敬的团队:
我们的客户使用 了SN74LVC1G07,但在关闭电源时,输出时似乎受到声波束缚。
如下所示为其电路和波形。 第二张图片是放大图片。
对不起,我忽略了这些标签。
此设备的Ioff功能在电源关闭时工作。 但是,此设备的电源是P3V3_STBY,它保持正常。
关闭P3V3仅影响输入信号,在上述缓慢衰减的情况下,输入信号违反输入转换下降时间(SN74LVC1G07数据表的表6.3 中的 Δt Ω/Δv Ω)。 执行此操作时,预计会发生振荡;请参见 Implications of Slow or Floating CMOS Inputs (SCBA004)。
您应该将缓冲器连接到始终先关闭的电源。 如果不可能,请使用带施密特触发器输入的缓冲器(例如,带推/拉输出的SN74LVC1G17)。