This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN7496不再可用,并且未列出确切的替换件-想法?

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/592093/sn7496-no-longer-available-and-no-exact-replacement-is-listed---ideas

主题中讨论的其它部件:SN74HC595B

SN7496,TTL-5位移位寄存器不再可用。  需要有关SMD的当前生产等效产品的帮助。  问题,8位是否可以配置为5位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ray,您好!

     是的,SN7496仍可通过Rochester Electronics购买。

    如果您要重新设计此产品并希望迁移到SMD,您肯定可以使用8位寄存器,在收到5位后,通过一些附加电路将寄存器转换为CLR。  我想设计的其余部分也是DIP封装的,也许是一些其他过时的设备,你可能会想将所有设计迁移到SMD,这是一种可能性吗?  如果是,请告诉我们如何帮助选择设备,也许可以发送结构图和/或原理图。

    为您服务,

    ~Leonard

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我们想去SMD了解一切-我可以发送一个图表-需要电子邮件地址-您是对的,因为某些设备越来越难找到-以及节省空间的考虑-我们要去SMD。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ray,您好!

    您是否需要并行负载,并行输出移位寄存器,或者只需要一个串行输入,并行输出移位寄存器即可工作?

    通常我们推荐 SN74HC595,但我们肯定有大量移位寄存器: http://www.ti.com/product/sn74hc595 

    http://www.ti.com/lsds/ti/logic/shift-register-products.page 

    如果您真的想缩小包装尺寸,我们还提供SN74HC595B,它采用极小的2.5 mm x 2.5 mm 封装。

    http://www.ti.com/product/sn74hc595b 

    请告诉我们,我们希望尽可能提供帮助。

    最佳,
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于SMD重新设计的其余设备直接在E2E外处理。