SN7496,TTL-5位移位寄存器不再可用。 需要有关SMD的当前生产等效产品的帮助。 问题,8位是否可以配置为5位?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
SN7496,TTL-5位移位寄存器不再可用。 需要有关SMD的当前生产等效产品的帮助。 问题,8位是否可以配置为5位?
Ray,您好!
是的,SN7496仍可通过Rochester Electronics购买。
如果您要重新设计此产品并希望迁移到SMD,您肯定可以使用8位寄存器,在收到5位后,通过一些附加电路将寄存器转换为CLR。 我想设计的其余部分也是DIP封装的,也许是一些其他过时的设备,你可能会想将所有设计迁移到SMD,这是一种可能性吗? 如果是,请告诉我们如何帮助选择设备,也许可以发送结构图和/或原理图。
为您服务,
~Leonard
Ray,您好!
您是否需要并行负载,并行输出移位寄存器,或者只需要一个串行输入,并行输出移位寄存器即可工作?
通常我们推荐 SN74HC595,但我们肯定有大量移位寄存器: http://www.ti.com/product/sn74hc595
http://www.ti.com/lsds/ti/logic/shift-register-products.page
如果您真的想缩小包装尺寸,我们还提供SN74HC595B,它采用极小的2.5 mm x 2.5 mm 封装。
http://www.ti.com/product/sn74hc595b
请告诉我们,我们希望尽可能提供帮助。
最佳,
Michael