This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH3.2244万:SN74LVTH3.2244万队列

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/591974/sn74lvth32244-sn74lvth32244-quesion

部件号:SN74LVTH3.2244万

大家好,

客户想要选择三态输出设备。

要求:1. 32位2. 最小频率为150MHz。 每个通道的电流应大于12mA。 他使用LVTTL电平。

然后推荐 SN74LVTH3.2244万。  

现在,客户有 一个使用 SN74LVTH3.2244万的方框图。 请检查连接。  

如果 像 结构图中一样使用SN74LVTH3.2244万,情况是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Mickey:

    您的客户似乎正在使用SN74LVTH3.2244万从D0...DN信号中扇出。 这是一个相当常见的应用程序,应该能够很好地运行。 FPGA应能轻松驱动SN74LVTH3.2244万上的单个输入,这些输入的每个输出都能在下一阶段驱动多个输入(通常高达15个)。

    SN74LVTH3.2244万不直接具有最大频率额定值,但我们可以从采用相同技术创建的另一个设备中推断出来。 SN74LVTH3.2374万是一种基于相同技术(LVT)构建的触发器,具有最大频率额定值(fmax (min)= 160 MHz)。 这意味着SN74LVTH3.2244万肯定能工作到160 MHz,但我无法保证超过160 MHz的工作速度。

    您能告诉我他们想要实现的目标吗? 我认为他们希望确保在远端进行匹配的定时,这就是为什么他们有两个缓冲级,但负载也将是最终信号定时/质量的一个因素。 所有D0...DN输出上的负载是否相等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    感谢您的回复。 我将与客户确认。