This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC377:CD74HC377,CD74HC4060相关问题

Guru**** 2761095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/588637/cd74hc377-cd74hc377-cd74hc4060-reliabiliy-questions

部件号:CD74HC377

您好,

关于可靠性监控,是什么推动了活动?

只是流程还是设计更改? JEDEC是否要求这样做? 零件族评估的频率如何?

我们正在使用的部件:  

CD74HC377PW

CD74HC4060PW

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,David:

    我已要求我的质量团队查看您的请求,并在我听到任何内容时立即回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我得到的答案是'我们遵循JEDEC要求'

    如果您需要进一步的帮助,请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JEDEC要求是否包含一个监控程序,其中在鉴定期间执行的测试在生产运行中重复? 也许是在设定的频率下,还是按照设计或流程变更的要求? TI的政策是定期对其产品进行鉴定(如测试),以确保产品符合经过鉴定测试的产品的质量吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys,

     我们的质量手册是与质量和可靠性相关的所有事项的良好参考。  在每个Product Folder (产品文件夹)页面上都有一个质量标准和实践链接。  如果您单击View (查看)查看任何质量规格,您将转至Quality & Reliability (质量和可靠性)页面,页面左侧是指向各种质量标准和程序的链接。

     对于此特定问题,请单击可靠性测试页面: www.ti.com/lsds/ti/quality/reliability/reliability_testing.page ,您将看到生产的每一个晶片都经过加速寿命测试。  因此,关于这些测试是否受到监控的问题,答案是“是”,并且符合列出的JEDEC标准。  

    您也可以下载质量手册以获取其他信息来源: www.ti.com/lsds/ti/quality/quality_policies_procedures/systemmanual.page

    ~Leonard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Leonard,

    这很有帮助:D