Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G04
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/590627/sn74lvc1g04-no-input-but-got-issue
主题中讨论的其它部件:SN74LVC1G04尊敬的团队:
我们的客户使用了SN74LVC1G04,但遇到了奇怪的问题。
电路如下所示。 没有输入时,它们在10MHz_input_r1和10MHz_input trace net下得到100MHz。
我还要求他们移除一些组件,以便再次测量波形。
1. 取下C340,检查这些波形是否改变。
2. 如果没有任何变化,请移除R465,并检查这些波形是否发生变化。
3. 如果没有任何变化,请卸下R464,然后检查这些波形是否改变。
您认为100MHz是由我们的芯片和电路产生的吗?