This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G04无输入,但出现问题

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/590627/sn74lvc1g04-no-input-but-got-issue

主题中讨论的其它部件:SN74LVC1G04

尊敬的团队:

 我们的客户使用了SN74LVC1G04,但遇到了奇怪的问题。

电路如下所示。 没有输入时,它们在10MHz_input_r1和10MHz_input trace net下得到100MHz。

我还要求他们移除一些组件,以便再次测量波形。

1.      取下C340,检查这些波形是否改变。

2.      如果没有任何变化,请移除R465,并检查这些波形是否发生变化。

3.      如果没有任何变化,请卸下R464,然后检查这些波形是否改变。

您认为100MHz是由我们的芯片和电路产生的吗?

  1. 拆下C340

  2. 拆下R464

  3. 拆下R465


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    具有负反馈的逆变器是振荡器。 但是,没有任何机制来控制频率,因此如果没有输入信号,您获得的结果将取决于两个逆变器的实际切换速度,它们的实际驱动强度以及电路中的寄生电容和电感。 换言之,如果没有输入信号,输出频率是随机的。

    此电路应解决的实际问题是什么? 它是否应生成大约10 MHz的信号? 还是继续输出来自输入的最后一个频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我同意Clemens的观点。 我想说,将CMOS数字逆变器配置为模拟放大器/振荡器是一个坏主意,它会在线性区域中偏置。 跳闸点未定义,因此无法精确控制切换。 与CMOS高输入阻抗相比,4.7K电阻器较小。 更好的方法是使用施密特触发器作为振荡器。