我正在使用SN74LVC1G240作为 SDI的反向缓冲器。 变速箱逻辑在+5V,接收逻辑在+3V3。 当我通过SDI传输某些数据时,电流消耗会增加约5-15 mA的值。 当我尝试接收一些数据时,电流没有异常变化。 显然 ,SN74LVC1G240当EN TX的逻辑电平低于电源电压VCC(+5V)时,会导致器件消耗更多电流。 因此,如果SDI_TX_EN和SDI_TX线路处于+5V逻辑,则不存在电流泄漏。
我想知道的是,SN74LVC1G240是一个缓冲器/电平转换器,那么为什么由于TX_EN,TX和VCC的逻辑电平+3V3之间存在差异而导致电流泄漏?