This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G240中的高漏电流,用于+3V3 Logic

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G240, SN74AVC2T45, SN74LVC2T45, SN74AHCT1G125, SN74LV1T125, SN74AVC2T244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/589700/high-leakage-current-in-sn74lvc1g240-for-3v3-logic

线程中讨论的其他部件:SN74LVC1G240SN74AVC2T45SN74LVC2T45SN74AHCT1G125SN74LV1T125SN74AVC2T244

我正在使用SN74LVC1G240作为 SDI的反向缓冲器。 变速箱逻辑在+5V,接收逻辑在+3V3。 当我通过SDI传输某些数据时,电流消耗会增加约5-15 mA的值。 当我尝试接收一些数据时,电流没有异常变化。 显然 ,SN74LVC1G240当EN TX的逻辑电平低于电源电压VCC(+5V)时,会导致器件消耗更多电流。 因此,如果SDI_TX_EN和SDI_TX线路处于+5V逻辑,则不存在电流泄漏。

我想知道的是,SN74LVC1G240是一个缓冲器/电平转换器,那么为什么由于TX_EN,TX和VCC的逻辑电平+3V3之间存在差异而导致电流泄漏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    240不是液位调节器。 您是从哪里获得该描述的?

    当输入不在VCC或GND但在之间时,电流消耗会增加。 要将输入信号的电压从3.3 V转换为5 V,请添加具有TTL兼容输入(SN74AHCT1G125,SN74LV1T125)或实际电平转换器(SN74AVC2T244,SN74AVC2T45,SN74LVC2T45)的缓冲器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens,感谢您的意见和贡献。

    迪特

    请参阅有关 电流消耗过大的常见问题。  

    当输入不在其中一个滑轨上时,这不称为设备泄漏,而是增量ICC。

    正如Clemens所建议的,为了避免过度的功耗,双电源转换设备将是有益的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,240不是电平转换器,正如您所提到的,它不兼容TTL。 感谢您的反馈。