请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/589727/sn74hc595-eft-burst-test-problem
部件号:SN74HC595主题中讨论的其他部件: TPD4E05U06
您好,
我正在使用SN74HC595移位寄存器来指示LED指示。 微控制器 使用SPI总线将串行8位数据发送至74hc595。
问题-当我将EFT脉冲(500V 5kHz和1KV 5kHz)应用到设备的辅助端口时,LED开始闪烁。
观察结果-当我在74HC595的RCLK引脚附近添加10pF电容器时,它在500V 5kHz脉冲时工作正常,但在1KV脉冲时仍然出现问题。
请建议使用铁氧体磁珠和电容器过滤EFT脉冲的任何其他方法。 我必须使用哪种类型的铁氧体磁珠。
谢谢!
Swaminath