This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:EFT突发测试问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595, TPD4E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/589727/sn74hc595-eft-burst-test-problem

部件号:SN74HC595
主题中讨论的其他部件: TPD4E05U06

您好,

我正在使用SN74HC595移位寄存器来指示LED指示。 微控制器 使用SPI总线将串行8位数据发送至74hc595。  

问题-当我将EFT脉冲(500V 5kHz和1KV 5kHz)应用到设备的辅助端口时,LED开始闪烁。

观察结果-当我在74HC595的RCLK引脚附近添加10pF电容器时,它在500V 5kHz脉冲时工作正常,但在1KV脉冲时仍然出现问题。

请建议使用铁氧体磁珠和电容器过滤EFT脉冲的任何其他方法。 我必须使用哪种类型的铁氧体磁珠。

谢谢!

Swaminath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Swaminath您好!

    我不是EFT测试的专家,但从我所看到的情况来看,这似乎在边缘速率控制型设备中很常见。
    SN74HC595设备是否永久性损坏,或者发生这些脉冲时是否只是计时?

    如果设备只是由于脉冲而计时,我不确定该设备是否一定出现故障,因此正如您所提到的,EFT只需要过滤到此设备的输入。 此外,铁氧体磁珠可能是一个好的计划。 有表面安装铁氧体磁珠可用,您可以将其置于边缘触发输入(RCLK,SRCLK)前面,这将防止设备理论上的时钟。 我只想在Digikey或Mouser上查找适合外形的铁氧体磁珠。

    最佳,
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    有助于保护的其他建议。

    TPD4E05U06是关于EFT保护(最高4kV)的一个建议: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpd4e05u06.pdf 

    否则,如前所述,铁氧体磁珠应有助于抑制信号。

    最佳,
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我添加了与时钟信号串联的铁氧体磁珠。 现在,对于+/-2kV的突发电压来说是可以的。但仅此而已。 我需要测试+/-4KV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Swaminath,

    要获得此级别的保护,您应使用外部保护设备。
    我建议如下:
    TPD4E05U06经测试可提供高达4kV的EFT保护: www.ti.com/.../tpd4e05u06.pdf

    最佳,
    Michael