请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TXS0108E 大家好,
我们在不同的设计中使用TXS0108E。 当前应用将使用一个I/O进行PWM输出,另一个I/O用于频率测量(Fin)。
PWM输出工作正常。 但是一旦我将PWM输出引脚直接连接到Fin引脚,PWM信号就不是很正确。 高电平是好的,但PWM的低电平似乎有一些困难。
您是否有任何解决此问题的想法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.