This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0106:差分编码器信号的电平转换

Guru**** 2925360 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0106, AM26LV32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/587226/txb0106-level-translation-for-differential-encoder-signal

部件号:TXB0106
主题中讨论的其他部件: AM26LV32

尊敬的各位

我需要读取来自5V编码器的差分信号A+,A-,B+,B-,I+和I-。

应读取编码器的芯片由3.3V供电。

所以我想在编码器和芯片之间使用TXB0106电压转换器:TXB0106是不是最好的解决方案?

非常感谢。

尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Nicola,

    差分信号是否全部为0至5V,或者它们是否使用负电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,感谢您的回答。

    从编码器数据表:"内部差分线路驱动器(26C31)可在TTL电平下提供和接收20mA信号。 推荐的接收器为工业标准26C32英寸。

    所以我认为信号是正的,而-a是负的。

    尼古拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以输出实际上是RS-422。 处理它们的正确方法是使用3.3 V差分接收器,例如AM26LV32。