请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TXB0106 主题中讨论的其他部件: AM26LV32
尊敬的各位
我需要读取来自5V编码器的差分信号A+,A-,B+,B-,I+和I-。
应读取编码器的芯片由3.3V供电。
所以我想在编码器和芯片之间使用TXB0106电压转换器:TXB0106是不是最好的解决方案?
非常感谢。
尼古拉
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.