This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74GTL2014:SN74GTL2014应用程序

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74TVC3306, SN74GTL2014, SN74AVCH2T45, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/586700/sn74gtl2014-sn74gtl2014-appliation

部件号:SN74GTL2014
本线程中讨论的其它部件:SN74TVC3306,, SN74AVCH2T45LSF0102

大家好,

我的客户使用SN74GTL2014进行1.05V至3.3V电平转换,但发现部件尺寸太大,不能在主板上使用。 我还检查了SN74AVCH2T45,但它只能用于1.2V到3.3V。 你有什么建议吗? SN74TVC3306怎么样? 我认为它不能用于级别转换,对吗? 谢谢

此致,

南方

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好南方

    您是否看过LSF0102? 它完全符合您的需求。