Other Parts Discussed in Thread: SN74TVC3306, SN74GTL2014, SN74AVCH2T45, LSF0102
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/586700/sn74gtl2014-sn74gtl2014-appliation
部件号:SN74GTL2014本线程中讨论的其它部件:SN74TVC3306,, SN74AVCH2T45, LSF0102
大家好,
我的客户使用SN74GTL2014进行1.05V至3.3V电平转换,但发现部件尺寸太大,不能在主板上使用。 我还检查了SN74AVCH2T45,但它只能用于1.2V到3.3V。 你有什么建议吗? SN74TVC3306怎么样? 我认为它不能用于级别转换,对吗? 谢谢
此致,
南方