请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/586498/txs0108e-output-issue-of-txs0108
部件号:TXS0108E您好,
TXS0108用于将SPI_CLK信号的电平从3.3V转换为5V。 CPU为STM32F427,输出设置为PushPull。
我发现TXS0108的输入正确,但输出错误,即使我尝试了以下所有方法:
1.change RP7从33R到0r
2.删除RP2,以便将TXS与SPI设备隔离
3.卸下RP7,然后从普通开发板输入另一个SPI-CLK (CPU为stm32f401)