This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108的输出问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/586498/txs0108e-output-issue-of-txs0108

部件号:TXS0108E

您好,

TXS0108用于将SPI_CLK信号的电平从3.3V转换为5V。 CPU为STM32F427,输出设置为PushPull。

我发现TXS0108的输入正确,但输出错误,即使我尝试了以下所有方法:

1.change RP7从33R到0r

2.删除RP2,以便将TXS与SPI设备隔离

3.卸下RP7,然后从普通开发板输入另一个SPI-CLK (CPU为stm32f401)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不看到电路原理图,就无法判断发生了什么,但我想上拉电阻器太大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在我看来,TXS设备的负载是相当大的电容。 根据所示波形进行快速计算,并知道TXS0108E内有一个10kΩ Ω 电阻器,可提供~50pF的电容。

    添加外部1kΩ Ω 上拉电阻器可以显著改善上转换波形,前提是我对您电路中的问题是正确的(实际上看不到原理图...)。