This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVTH1.6245万A:SN74LVTH16.2245万和SN74LVTH1.6245万之间的区别

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1096450/sn74lvth16245a-differences-between-sn74lvth162245-and-sn74lvth16245

部件号:SN74LVTH1.6245万A
主题中讨论的其它部件:SN74LVTH16.2245万

大家好,

 除了 SN74LVTH16.2245万的A端口输出上的22 Ω 系列电阻器 外,SN74LVTH1.6245万还有其它区别。 在检查数据表时,两种器件的规格相似。  SN74LVTH1.6245万缺货,因此我们的客户想知道他们是否可以使用SN74LVTH16.2245万作为替换产品。  

此致,

达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo,

    这些器件 与A端口输出上的22 Ω 系列电阻器完全相同。

    此致,

    Sebastian