请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74LVTH1.6245万A 主题中讨论的其它部件:SN74LVTH16.2245万
大家好,
除了 SN74LVTH16.2245万的A端口输出上的22 Ω 系列电阻器 外,SN74LVTH1.6245万还有其它区别。 在检查数据表时,两种器件的规格相似。 SN74LVTH1.6245万缺货,因此我们的客户想知道他们是否可以使用SN74LVTH16.2245万作为替换产品。
此致,
达尼洛