This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4017-Q1:10Hz至1Hz十进制除法器,带有<130ns tpd过热

Guru**** 2644535 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4017-Q1, SN74LVC574A-Q1, SN74LV393A-Q1, SN74LVC1G11-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1094925/cd74hc4017-q1-10hz-to-1hz-decade-divider-with-130ns-tpd-over-temperature

部件号:CD74HC4017-Q1
主题中讨论的其他部件: SN74LVC574A-Q1SN74LV393A-Q1SN74LVC1G11-Q1

大家好,

我的客户正在寻找温度超过<130ns tpd的十进制分隔器。

使用案例是V2X芯片的时钟,需要除以10Hz至1Hz。 VCC为3.3V。 需要AEC-Q100。

您能否推荐能够满足此要求的最佳设备?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD74HC4017-Q1是'薄凝油逻辑'产品组合中的最佳选择。 如果这不能满足他们的需求, 下一个最佳选择是使用专用于此功能的微控制器。

    可以从人字拖和大门构建此功能,但与上面的其他两个选项相比,它可能不值得花费这么多成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maier-San,

    感谢您的建议。

    我的客户想了解您使用离散式人字拖和安全门的想法。 您能教授1/10的分压器电路吗?

    您认为SN74LVC574A-Q1是否可以达到130ns tpd?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关 如何构建十进制计数器的信息,请参见www.electronics-tutorials.ws/counter/count_2.html。

    所有浇口的传播延迟将累加。

    可以使用像SN74LV393A-Q1一样的二进制计数器,而不是触发器。 (它具有高有源清晰输入,因此使用与门(如SN74LVC1G11-Q1)进行重置反馈。)