This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:部件号SN74LVC1G126所需的电压电平VIL (最小值),VIL (最大值)(输入)

Guru**** 2556180 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1099218/sn74lvc1g126-required-voltage-level-vil-min-vil-max-input-for-the-part-number-sn74lvc1g126

部件号:SN74LVC1G126

大家好,

数据表第5页;第7.3 节电压 VIL (最小值),VIL (最大值)(输入)值不可用。  请提供 部件号SN74LVC1G126的VIL (最小值),VIL (最大值)(输入)值。

此致,

Kalaiyarasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vil (min)始终为0 V

    指定了VIL (最大)值:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    什么是相同的VIH (最大值)?

    此致,

    Kalaiyarasi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5.5 V.(见六.))

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalaiyarasi,您好!

    数据表列出了VIH (最小值),因为它是设备登记高电平输入所需的最低输入电压。   此常见问题 为什么我的设备不能在VIH或VIL上切换? 详细介绍了这方面的情况。

    此设备的最大输入电压为5.5V。  

    此致,

    Sebastian