This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC165:技术讨论

Guru**** 2926790 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC165, SN74HC165, SN74HCS165, ISO7740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1097589/sn74hc165-technology-discussion

部件号:SN74HC165
主题中讨论的其他部件:CD74HC165SN74HCS165ISO7740

尊敬的:  

数据表注释2:当Vcc =2V时 ,TT =1000nS =1000nS /V x (1.5V-0.5V)?   如果Vcc=4.5V,TT= 500ns/V x (3.15 -1.35)=900ns,则芯片不会损坏。 只要低于1.35V或高于3.15V,是否安全?

如果没有,请帮忙解释,非常感谢~

Vcc=5V是否有参考值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cooper,

    过渡时间规范中有几个错误,我们正在进行修复。

    此规格实际上不是速率,而是总上升/下降时间。 在数据表格式更新过程中,单位和名称被更改为错误的值。

    ΔT Δv应为tt

    NS/V应为ns

    这些修正是针对大多数HC系列逻辑数据表进行的。

    从10 % 到90 % 的过渡时间。

    就输入转换时间而言,速度越快越好。 我们建议尽可能快地输入,但切勿低于数据表中列出的最大时间。

    您可能会发现此视频有助于进行一些说明: CMOS逻辑标准输入

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    1.您说'从10 % 到90 % 的过渡时间是测量的。' ,我感到困惑,数据表是指从VIL最大值到VIH最小值的阈值,例如 ,Vcc-4.5V,但10 %~90 % 为0.45V~4.05V,但数据表中的  ?VIL最大值到VIH最小值为1.35V~3.15V,因此我应该将哪一个作为标准值

    2. CD74HC165数据表参考10 % ~90 %  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cooper,

    1.您406.6445万您说406.6445万说'从10 % 到90 % 的过渡时间是测量的。' 我很困惑,数据表是指从VIL最大值到VIH最小值的阈值,例如,Vcc-4.5V,但10 %~90 % 为0.45V~4.05V,但数据表中,VIL最大值到VIH最小值为1.35V~3.15V, 因此 我应该将哪一个作为标准值?[/QUE]

    我所说的一切和数据表所说的都在这里是一致的。

    在数据表中,我看不到它声称从VIL到VIH的过渡时间是测量的。 它确实指出您不应在VIL和VIH之间长时间输入,这是正确的。

    它还清楚地定义了上升和下降时间的测量值,也可以称为过渡时间,在PMI部分中的10 % 至90 % :

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的,

    在数据表中,我看不到它声称从VIL到VIH的过渡时间是测量的。 它确实指出您不应在VIL和VIH之间长时间输入,这是正确的。

    “延长时间” ,您能给我 确切的时间吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、 在cd74hc165中,转换时间(tr)是明确的,也是明确的要求。   

    令人困惑的是  sn74hc165的过渡时间(tt)要求, 是否可以从 VIL测量到VIH?  它是否与从10 % -90 % 测量的(tr)时间的定义不同?

    2、   为什么cd74hc165和sn74hc165的过渡时间要求不同?     从VIL到VIH的过渡时间(tt)要求是否 适用于CD74hc165? 事实上,虽然时间可以满足, 但时间 不能满足,但没有任何错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    </s>407.0899万

    1、 在cd74hc165中,转换时间(tr)是明确的,也是明确的要求。   

    令人困惑的是  sn74hc165的过渡时间(tt)要求, 是否可以从 VIL测量到VIH?  它是否与从10 % -90 % 测量的(tr)时间的定义不同?

    [/引述]

    否,输入转换时间是从10 % 到90 % 的时间,我已经在本线程中谈到了这一点。 您可以根据电压和时间来确定转换速率,例如,在4.5 -V电源时,10 % 到90 % 的转换时间最大为500ns,因此转换速率为138.9 ns/V (500ns/3.6V)。

    VIL大于VCC * 10 % ,VIH小于VCC * 90 % ,因此保持相同过渡率所需的时间将更短。  例如 ,对于1.35V的VIL和3.15V的VIH,该区域的总时间为(3.15 - 1.35)* 138.9ns/V = 250ns。

    2、407.0899万、   为什么407.0899万为什么cd74hc165和sn74hc165之间的过渡时间要求不同?     从VIL到VIH的过渡时间(tt)要求是否 适用于CD74hc165? 事实上,没有任何错误,tt时间可以满足, 但tr 时间不能满足。

    CD74器件最初由Harris Semiconductor开发和指定,并由德州仪器(TI)收购,而SN74器件则由TI创建。

    相同的功能适用于所有逻辑设备。

    您正尝试如何使用此设备? 您是否需要系统设计方面的帮助以防止输入转换缓慢? 就个人而言,我建议切换到SN74HCS165,因为施密特触发器输入架构,它不限制输入转换速率。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Emrys Maler

    非常感谢,实际上,我们已经转换到74hcs165,但是在74HCS165的应用过程中存在一些问题。

    我们的位置如下所示

    在一个chassie的16个逻辑卡中应用了将近50个74hc165芯片,该逻辑卡与 基于CPU的卡(通过背板)共享相同的控制信号(CLK /LD)。

    但是,在使用74hcs165时,总是有一些位不能正确转至CPU卡,我们检查输入是否为稳定逻辑,而clk的tr时间大约为400ns-1us,配置不同。  当我们用  cd74hc165替换74hcs165时,转换非常好,没有任何错误,但tr/tt时间不能满足cd74hc165的要求。  在 74hcs165的100m频率范围内进行辐射敏感性测试时,错误会更严重。 这就是为什么我们非常关心时间的原因。

    问题1:我们的申请计划是否有问题?  

    问题2:我们认为 74hcs165在t/t/tr时间较慢的情况下具有更好的性能,但为什么74hc165中没有传输错误,即使tr/tt时间也不符合数据表的要求?

    期待您的回复!

    非常感谢!

                                                                        陈银杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我预计将50台设备直接连接到您的处理器将使其过载。 大多数现代处理器都设计用于处理相对较轻的负载(20pF),每个器件都增加了5pF,并为器件增加了迹线电容。 此外,根据 您的描述,我预计寄存器之间的距离相对较大。 这会导致时钟和数据计时不匹配,从而导致数据丢失。 CD74HC165运行起来似乎很幸运,但并非在所有情况下都能正常工作(跨温度/流程角)

    此图显示了时钟以错误顺序到达时如何丢失数据:

    为了确保不会因计时而丢失数据,时钟应始终先到达链中的最后一个设备,然后传播到第一个设备。 下图显示了避免数据丢失的适当方法:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Emrys Maler

    在我们 的计划中  ,我认为我们没有您提到的这个问题。

     1) 50个器件不是直接连接到处理器,首先 它们由 晶体管驱动 ,因为存在tr/tt问题,我们 在两天前用ISO 7740替换了晶体管,并且tr/tt时间符合500ns的要求, 但 74hcs165仍有一些错误。

     2) 每个 16个逻辑卡中设计了3-5个芯片7hcs165,每个逻辑卡 由处理器按顺序控制。 这意味 着只有3-5个芯片74hcs165由处理器级联和控制。

     3)一个逻辑卡中有3-5个芯片排列在PCB硼中,我们相信同一逻辑卡中的74hcs165之间没有很大的延迟。

     现在我们的修改 方案是:

     1) 74hcs165替换为74hc165

     2)驱动电路经过重新设计,使用 iso7740解算tr/tt时间

      

    期待您的回复!

    非常感谢!

                                                                        陈银杰

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HC和HCS部件之间的唯一真正区别是输入阈值-- HCS具有施密特触发器输入,而HC具有标准CMOS输入。 一个具有单独的正负阈值,另一个具有两者的单一值。

    较慢的边缘可能会导致HC产品出现错误,但HCS产品不会出现错误。  可能触发HC部件的同一输入不会触发HCS,但是HCS的阈值增加了,例如,在5V电源的情况下,2.6V可能触发HC部件,而它可能不触发HCS部件。

    我建议您仔细查看您遇到问题的波形和计时。