请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74LVC1G32 您好,专家,
我在 SN74LVC1G32和SN74LVC1G32-Q1数据表中发现奇怪的事情。 我想这两个只是与汽车版本不同。 对于包装,它们的尺寸应该相同。 但我发现即使是同一个包装,它们也有不同的尺寸。 如您在数据表中所见,对于相同的SC70(5)封装 ,您可以看到下面的“主体尺寸”是不同的。 那么哪一个是对的? 或者它们真的很不一样? 谢谢。


巴西,
郑电气