This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G32:SN74LVC1G32和SN74LVC1G32-Q1的封装不同

Guru**** 2380880 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G32-Q1, SN74LVC1G32
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1101818/sn74lvc1g32-package-is-different-for-sn74lvc1g32-and-sn74lvc1g32-q1

部件号:SN74LVC1G32

您好,专家,

我在 SN74LVC1G32和SN74LVC1G32-Q1数据表中发现奇怪的事情。 我想这两个只是与汽车版本不同。 对于包装,它们的尺寸应该相同。 但我发现即使是同一个包装,它们也有不同的尺寸。 如您在数据表中所见,对于相同的SC70(5)封装 ,您可以看到下面的“主体尺寸”是不同的。 那么哪一个是对的? 或者它们真的很不一样? 谢谢。

巴西,

郑电气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,电子,

    首页 设备信息表旨在为您提供一个快速参考,以便您可以快速查看dtaasheet中设备选项的一般大小。 过去,我们的一些工程师将首页表解释为"总尺寸",而不是实际的"主体尺寸"(这是不正确的),有时在该测量中包含引脚。

    虽然我同意应更正为完全匹配,但您不应将首页规格用于官方测量或开发。 请使用数据表末尾的机械图纸查看包装的实际测量值和精确的公差。 您会发现所有DCK (SC70)软件包的配置都相同。