This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:缓冲器/逆变器的RC电路设计帮助

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC14
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1100225/sn74hc14-rc-circuit-design-help-for-buffer-inverter

部件号:SN74HC14

各位专家,您好!

你好。 针对带有RC ckt应用程序的SN74HC14寻求建议:

我正在使用此设备SN74HC14。 RC电路连接到输入端。 如何设计RC电路?

请在下面找到连接到SN74HC14输入的RC电路布置。 电路上显示了一些值。 我们能否有一些方程式,注释等 来验证这些数值?

谢谢你。

此致,
Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我该如何设计rc电路?

    您的RC电路的用途是什么? 如果我不知道它应该做什么,我就不能真正帮助您设计它。

    请在下面找到连接到SN74HC14输入的RC电路布置。 电路上显示了一些值。 我们能否有一些方程式,注释等 来验证这些数值?

    [/引述]

    所示的RC电路有两个基本部件--第一个是分压器(R88和R90),它在R90上产生的最大电压为Vin /3。 我恐怕我不知道Vin,因为它没有显示在您的原理图中(我把Vin标记为最左端导线上的节点电压-假设这是输入)。

    C52由R88充电,因此R90上的电压将在R88 * C52 = 1ms的时间常数下充电。 因此,电容器C52的完全充电公式为:

    V_C52 = Vin/3 *(1-输出(-t/1ms))

    通常情况下,您不需要这种精度级别。 您可以合理估计使用2.2 的RC +施密特触发器缓冲器的延迟,这是从10 % 到90 % 的RC电路充电所需的时间。 虽然这并不精确,但它确实使您处于“球场中”,并且应该适用于使用此类延迟的大多数应用程序。

    长话短说--此电路的估计上升边缘延迟为2.2 ms,即2.2 * R88 * C52

    由于R90的原因,下降边延迟将有所不同。 如果输入电压为0V,R88和R90基本上处于并联状态,因此您获得的放电速率与R88 * R90 /(R88 + R90)相关,而不仅仅是R88。

    我构建了一个快速模拟,以显示以下内容:

    在这里,您可以看到直接RC (红色)充电和放电大约在相同的时间(5毫秒),而带有分压器(绿色)的RC充电最大大约5毫秒,但放电更快--大约3.3毫秒。

    R89与SN74HC14的输入电容一起也会产生一些过滤效果。 假设典型输入电容为3pF,则100k + 3pF的RC为300ns,与其他级相比,这实际上可忽略不计。 它可以为高频噪声或尖锐的电压峰值提供少量的降噪,但不会产生太大效果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    非常感谢 您的详细回复。

    此应用程序的用途并不真正为人所知。 据说这些输入是备用输入。 如果我想更改这些值,我们是否可以遵循任何设计步骤? 还是有更好的方法来实现这一点? 没有这种驻地协调员安排?

    谢谢你。

    此致,
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Archie:

    如果你不知道你的电路应该做什么,那么设计就不可能了。 任何设计的第一步都 是定义 限制和要求。

    如果您的目标是重现相同的电路-那么我看不到现有设计有任何问题。 这些组件都是共同的价值--为什么你要改变它们呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Emrys:

    这实际上是客户提出的问题,以下是他们的反馈:

    事实上,这对我来说也是令人困惑的! 我收到的唯一规格如下所示(请参见快照)。 使用此规格,我们是否可以做得更好?

    期待收到您的意见。

    此致,
    Archie A.(Archie A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要对您(或客户)的电路将要做的事情有一个清晰的定义。 供应值是多少? 输入电压是多少? 输入波形是什么? 给定输入的所需输出是什么?

    既然我们已经有了一个电路,我可以告诉你你你给我看的电路有什么作用,但它缺少大量的细节。

    我发现,有时提出不好的建议有助于获取隐藏的细节-无论有意还是无意。 也许您可以建议更换一个RC,看看您得到了什么反馈。